This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:连续 IQ 测量出现问题。

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/884949/afe4300-i-have-a-problem-with-continuous-iq-measurements

器件型号:AFE4300

你好。

我之前问过连续 IQ 测量存在问题。
链接: e2e.ti.com/.../881585

然后、要求答案查看数据表中 IQ 模式下的存档演示阶段部分。

我看了看,读了看,但我不能理解。

您能详细解释一下吗?

下图显示了通过连续测量获得的结果。

顺序与8kHz (I、Q)- 16kHz (I、Q)- 32kHz (I、Q)- 64kHz (I、Q)- FWR 相同、已编程为重复。

在8kHz 时、I 和 Q 值恒定、即使重复测量也是如此。
但是、在其他频率下、Q 值的变化尤为显著。

请帮帮我。