This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:差分电压测量

Guru**** 2819175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/896745/ads1115-differential-voltage-measurement

器件型号:ADS1115

大家好、 我将使用具有 Arduino 的 ADS1115模块进行差分电压测量。 我想测量非常低的直流信号、它可以是微伏、甚至是毫微伏。 我想知道 、我们可以测量的最小电压是多少? 我可以使用 ADS1115测量微伏还是毫微伏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Metin、


    ADS1115输入范围由配置寄存器中的 FSR (满量程范围)位设置。 您可以在下表中看到范围设置:

    对于最小的 FSR 设置、ADC 使用16位分辨率在+0.256V 至-0.256V 之间进行测量。 在此范围内、LSB 大小(如表所示)为0.512V/2^16或7.8125uV。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢约瑟夫。