This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046:什么及#39;s X 板电阻?

Guru**** 2582925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/895575/tsc2046-what-s-x-plate-resistance

器件型号:TSC2046

您好!

1.要测量压力、我们需要知道 X 板电阻、或 X 板和 Y 板电阻。

但是、我们在哪里可以找到该参数、它是硬件确定的吗?

2.对于数据表图8、有一个名为 Touch 的电阻器、这意味着什么?

我的客户有时会读取大于 Z2的 Z1、这将导致负 Rtouch、这种现象可能是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    您能否共享所使用触摸屏的数据表?  我们将了解我们是否可以帮助找到所需的信息。

    "触摸"电阻器应表示手指在触摸屏上的按压位置。  四电阻器图是触摸屏本身的一个大简化、第5电阻器应该有助于直观显示触摸屏上用于压力测量的连接位置。

    我们将进一步探讨负压、但您能否确认客户的触摸屏上可能没有+/-连接混合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Collin、

    您能否指定想要了解的触摸屏参数? 由中国制造商提供、参数为中文。

    我们相信我们没有在触摸屏上混合+/-连接。

    下面是我们针对持续接触同一点的周期读取的参数。

    如您所见、Z2为1037、起初大于 Z1=81、但随后该值小于 Z1。 这很奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您确认连接。  您能否确认以下数据表信息中显示的两种方法中的哪一种用于压力测量?  看起来它是第一个选项。   

    需要注意的一点是、Z1测量结果仅为81。  他们是否曾获得不同的价值观?   

    "板电阻"将是触摸屏总电阻值、应在电阻式触摸屏数据表中提供。