This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC122S085:用于替代 MCP4822T-E/MS 的 TI P-P 解决方案

Guru**** 2811365 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC122S085, DAC7562T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/884682/dac122s085-ti-p-p-solution-to-replace-mcp4822t-e-ms

器件型号:DAC122S085
主题中讨论的其他器件: DAC7562T

大家好、  

如果我们有 P-P 解决方案来替代 MCP4822T-E/MS、请提出建议、非常感谢!

如果没有、请通过比较表推荐最合适的解决方案。 非常感谢!

此致、  

廖青

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    由于大多数团队仍在周末、请了解我们将在周一(我自己或 Akhilesh)之前向您作出回复。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    请问您的 MCP4822目标应用是哪种类型? 与 MCP4822相比、我们拥有非常引人注目的器件、具有各种分辨率和功率要求以及最先进的规格。 与 MCP 器件相比、您最初选择 DAC122S085是可以的。

    但我建议查看我们的较新器件、它们在噪声、非线性和稳定时间方面提供了更好的规格。

    示例包括 DACx0502系列器件。 (提供12位、14位和16位)。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac60502.pdf

    您还可以查看 DAC7562T。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac7562t.pdf

    我是否知道您的关键要求、例如电源要求、基准选择(内部或外部)和输出要求、以便我可以推荐更好的器件?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、  

    客户正在寻找 P-P 解决方案、我们是否有这样的解决方案?

    有关项目信息、我将询问并稍后将向您提供反馈。  

    非常感谢!

    此致、  

    廖青

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有确切的 P2P 部件。 这就是我询问使用案例详细信息的原因、以便我们能够提供适当的支持

    此致、

    AK