This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:在不同步的情况下工作

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/896679/ads1256-works-without-sync

器件型号:ADS1256

尊敬的 Teaam:

如果我仅切换输入通道而在连续转换期间不执行同步、会发生什么情况?

如数据表 P18上的图21所示、如果发生阶跃变化、则必须丢弃以下数据、但之后可以读取正确的数据。

在切换输入通道时是否相同?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenji-San、

    应将 ADS1256多路复用器上的输入开关视为阶跃变化。 如果多路复用器输入在转换过程中发生变化、则输出数据将混合使用前一通道和新通道的数据。 发出 SYNC 命令可确保在多路复用器通道切换后读取正确通道的数据。 例如、在 MCU 中、无需 SYNC 命令(或 SYNC 引脚)即可手动执行此计时、但这不是推荐的通信方法。

    如果您希望循环使用 ADS1256的输入、建议的通信过程如 ADS1256数据表中的图19所示。 遵循此协议将确保器件正常运行。

    布莱恩