This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1336:多级逆变器中电压检测电路的原理图审阅

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/896244/amc1336-schematic-review-of-voltage-sensing-circuit-in-multilevel-inverter

器件型号:AMC1336

您好 E2E!

我想申请使用 AMC1336的多级逆变器中电压检测电路的原理图审阅。 请注意、我只需要查看电压感应电路。

有两个电压测量值、一个用于电容器 C3的浮动电压、另一个用于逆变器的交流电压输出。

请参阅随附的 PDF.e2e.ti.com/.../0535.FloatingVoltageSensing.pdf

谢谢!

此致、

 -伊利亚弦琴。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ilias、您好!

    我建议在输入通道中添加一个小电阻器(~50ohm)、以形成抗混叠 RC 滤波器。 截止频率应约为200kHz、不大于2MHz。  

    您可能希望在时钟输入或数据输出线路上添加类似的滤波器、具体取决于布线长度/您的微控制器的 SDFM 灵敏度。 有时、过冲/下冲会错误地触发 SDFM、导致损坏。 电阻器应靠近源极、而电容器应靠近接收器。 100欧姆和30pF 附近的 RC 滤波器应该可以正常工作。  

    否则、原理图看起来不错。 与感应电阻器并联的电容器的用途是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢您的响应和评论、并联电容器可用作共模电压的滤波器。

    此致、

     -伊利亚弦琴。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ilias、您好!

    哦、是的、我现在看到了! 我只是不知道它是这样画出来的。  

    如果您有其他问题、请告知我们。