This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW3084EVM:BPSK

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF370417, DAC3484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/896832/tsw3084evm-bpsk

器件型号:TSW3084EVM
主题中讨论的其他器件:TRF370417DAC3484

你(们)好

是否可以使用此设置执行 BPSK? 我尝试在 DAC A 值-32766至+32766之间调制 I 信号、生成+1、-1信号、但在输出载波上看不到任何相位变化。  

我将 DAC3484与 TRF370417直流耦合电路搭配使用、如应用手册 slua647a 中所述

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    整个收发器设置可以支持 BPSK。 但是、我们没有用于生成 BPSK 波形的工具。 在 Matlab 中生成波形应该相当简单。  

    -Kang