This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1246:PSpice 模型

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1246, OPA333, TIPD120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/895984/ads1246-pspice-model

器件型号:ADS1246
主题中讨论的其他器件: OPA333TIPD120

大家好、

我的客户希望使用 ADS1246 pSPICE 模型来运行仿真、以便获得更高的精度结果。我的客户想知道该模型是否会在属性中产生输入噪声? 客户希望使用其他外设电路模拟 ENOB。 请给我您的评论。

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    我不知道 ADS1246的 pspice 模型。  事实上、我不知道 TI 精密 Δ-Σ ADC 的任何模型。  TIPD120内进行了仿真、该仿真使用宏模型来仿真 ADC 对 ADC 输入的响应。  我认为该模型基于 OPA333、但其中不包括 ADC 和数字滤波器部分。  因此、如果使用该模型、则它将仅包含 PGA 的噪声。

    我建议客户使用数据表中的噪声表作为最佳情况。  换言之、这是使用短接输入时转换器可能达到的最佳效果、其中噪声最低。  来自基准或输入路径的额外噪声将增加转换结果的噪声。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    非常感谢您的评论。 如果客户有任何疑问、我会将您的建议转发给客户并与客户讨论。

    非常感谢。

    陈文森