This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08B:有关 RTD /热电偶设置的问题

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/896558/ads114s08b-question-on-rtd-thermocouple-setup

器件型号:ADS114S08B
我有一位客户询问一些实施方案。 1) 1) 3线 RTD。 1个 ADS114S08B 能否处理4个3线 RTD? 我找到了一些参考材料、其中显示每个 RTD 使用4个通道、最多3倍(12个 ADC 通道)、多路复用器可切换激励电流...有什么方法可以将其连接到4个 RTD? 2) 2)对于4个热电偶、使用1个 ADS114S08B 有任何问题/问题? (J 或 K)每个热电偶的2个通道似乎表示可用的12个通道应该足够多、但我只想查看是否有任何需要考虑的点。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    您描述的 RTD 设计使用2个 IDAC 电流来消除引线电阻。  此方法要求每个3线 RTD 具有4个通道、因此您最多可以在3线制 RTD 中使用此方法。  但是、还有另一种方法(除了使用外部多路复用器)需要进行2次测量。  第一次测量是 RTD 测量、第二次测量是用于确定 RTD 引线电阻。  第17页的第2.4节中的《RTD 测量基本指南》(SBAA275)显示了此电路的一个示例(针对单个3线 RTD)。  要进行4线制3线制 RTD 测量、您需要使用4个输入作为电流激励(每个 RTD 一个)、并连接到每个 RTD 的引线1。  引线1也会连接到 RTD 测量通道输入、引线2也是如此。  引线3对于所有四个 RTD 是通用的、并连接到 AINCOM 和基准电阻器。

    因此、对于此配置、您需要使用 AIN0-AIN11和 AINCOM。  这种方法的缺点是您需要对每个 RTD 进行多次测量。  如果这听起来可行、我可以绘制一些内容、以更准确地显示它的外观。

    对于 TC、测量 TC 时不应出现问题。  更大的问题是准确测量冷端(CJ)以实现冷端补偿、以及是否将使用 ADS114S08B 进行 CJ 测量。 还有一本《热电偶测量基本指南》(文献编号:SBAA274)、其中包含更多信息。

    此致、

    Bob B