This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF44:噪声性能

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/895122/adc32rf44-noise-performance

器件型号:ADC32RF44

大家好、

客户想要了解 ADC32RF44的噪声性能、这与此链接中 USB-1608FS 的表4中提供的信息类似。

https://www.mccdaq.com/pdfs/manuals/USB-1608FS.pdf#page=20

这是否与信噪比相同?  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RF ADC 噪声被指定为相对于满量程电压的噪声频谱密度。  ADC32RFxx 的 NSD 可在表7.6中的器件数据表中找到。  例如、数据表指定了-152.3dBFS/Hz。  NSD 表示在信号非常小或不存在时由热噪声主导的归一化噪声功率。  SNR 性能通常会有一点差、因为存在热噪声和孔径抖动影响因素(因为存在信号且接近满量程)。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,谢谢大家的回答,问题不是关于噪音的定义,也不是如何评价噪音。

    问题是如何将示例数据表中所示的噪声计数中所述的规格等同于该方法

    当输入短接至 GND 时、TI 会指定;即6个计数= xyz dBm rms。 连接到系统时

    在没有输入信号的情况下、"噪声" 计数上升至8、因此系统贡献了2位噪声功率

    即 xyz/2^6 x 2。  在没有输入的情况下连接到系统时、TI 器件将如何显示此情况。

    我知道有源滤波器的背景细节、TI 器件是否显示3位噪声

    校准显示2位噪声计数=以3位 snd 为例。  如果是、请道歉

    问题不清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噪声计数是一种指定噪声性能的奇数方法。  也许这对于您提供的示例等数据采集系统来说已经足够了、但对于像 ADC32RF44这样的信号链类型器件来说、这毫无意义。

    根据我所能知、噪声计数方法捕获一组没有输入的样本、并确定 ADC 检测到高于特定 LSB 阈值的信号的迭代次数。  我不知道如何将射频 ADC 噪声等同于 噪声计数、我不想这么做。  相反、请使用噪声频谱密度和系统带宽来确定噪声电压。  例如、如果 NSD 为-152.3dBFS/Hz、假设 BW 为200MHz (=83dBHz)、则噪声电压为-152.3 + 83 =-69.3dBFS。  如果需要、可以在给定器件的满量程工作电压的情况下将其转换为电压。  BW 在这里至关重要、因为总噪声电压由系统 BW 决定。  

    噪声是一种统计现象。  在正常情况下的时域视图中、您将看到 LSB 由于噪声而"随机"切换。 此现象由 ENOB (有效位数)规格捕获。  在输入频率较低且接近满量程信号时、ENOB 规格为10位。  在没有信号的情况下、它可能为11dB 左右。  这意味着您将看到3个 LSB 由于噪声而发生切换。  从统计角度来看、您将看到一些较高位的切换、其概率会降低。  对于给定 的阈值、 可以测量给定样本大小的"计数"。  但是、我认为这不是使用这种类型的器件来评估噪声的正确方法、因为这种器件适用于信号捕获而不是数据采集。

    -RJH