This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43608:输出分压器设计过程

Guru**** 2816005 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC43608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/896474/dac43608-output-voltage-divider-design-procedure

器件型号:DAC43608

大家好、团队、

您能告诉我电阻分压器输出的设计过程吗?

客户尝试通过分压器将 DAC43608 VOUT 连接到电机驱动器 VREF。

VREF 将有一个连接到接地的滤波电容器。

我的客户想知道建议的电阻值。 但他很困惑、因为 D/S 中缺少 VOUTx 电流额定值

短路电流是否可用作最大输出电流?

 

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    使用该器件测试的负载条件为5千欧。 因此、我建议对于分频器应用、不要低于该值。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhilesh-San:

    感谢您的回复。

    您的意思是,如果电阻总和大于5k 欧姆,通常是可以的吗?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh -San、您好!

    您可以将电阻总和保持在大于5K 的水平。

    此致、

    AK