Other Parts Discussed in Thread: TRF370417, DAC3484
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TSW3084EVM 主题中讨论的其他器件:TRF370417、 DAC3484
大家好
我将 DAC3484与 TRF370417调制器一起使用、该调制器组装在 POST 主题中提到的 EVM 上。
基本上、我要尝试的是以任意方式调制 LO 相位。 这就是我必须具有零中频和直流耦合电路的原因。
是否有人可以发送一个使用 DAC3484进行调制的 IQ 矢量 CSV 零示例? 它可以是 BPSK 或 QPSK。 速率并不重要。
我不知道如何在 DAC 和调制器之间建立直流耦合连接时为(-I、-Q 侧)生成单元圆的负极侧。
谢谢