This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8861:多个具有 REF60xx 的 ADS8861s

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8861, OPA625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/896023/ads8861-multiple-ads8861s-with-ref60xx

器件型号:ADS8861
主题中讨论的其他器件: OPA625

您好!

在与 REF60xx 相同的电路板上使用10个 ADS8861s 时、一个 REF60xx 是否可以与所有10个 ADS8861s 共享?
或者、每个 ADS8861都需要每个分离的 REF60xx?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oba-San、您好!

    每个 ADS8861都需要自己的基准驱动器缓冲器。  您可以使用10个 REF60xx、但我建议对单个系统基准电压使用1个 REF50xx、然后为每个 ADS8861提供一个缓冲器。   

    对于基准缓冲器、如果直流精度足够高、OPA625将会非常好地工作。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用