This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M06:K-Thermo +冷端补偿

Guru**** 2847270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M06, SN6501, ADS124S06, ADS124S08, ADS131M08, LMT70

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/895967/ads131m06-k-thermocouple-cold-junction-compensation

器件型号:ADS131M06
主题中讨论的其他器件: SN6501ADS124S06ADS124S08ADS131M08LMT70

您好!

我正在寻找一个简单的 ADC 来获得几个 K 热电偶。 总体而言、成品器件应该能够评估60-70 TC。 必须使用10-20测量通道的测量通道组、这些测量通道也必须进行电气隔离。 对于两个测量通道、需要冷端补偿。

研究后、我找到了 ADS131M06。

我可以使用3个 ADC 测量总共6个+ 6个 TC 和6个冷端。 然后、我将对该组进行电流隔离。 该电路应用了六次、我将有72个温度测量通道。

•是否有更适合的 ADC? (最小16位、1kSPS)
•我读过一个"小巧、精确"的温度传感器。 ->哪种 TI 温度传感器适用于冷端补偿? 我不想校准该传感器。
•我们将使用 SN6501和尚未选择的数字隔离器进行电隔离
感谢您的支持、
阿伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    这是许多 AD131M06器件!  如果您不需要 M06同步采样获得的吞吐量、请考虑 ADS124S06或 ADS124S08。  它们是热电偶测量的常用器件、包括一些有用的诊断和偏置选项、专门针对传感器采集、这将有益于基于 RTD 或热敏电阻的 CJC 测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿伦

    我认为 ADS131M06将是此应用的理想器件。 如果您需要多几个通道、也可以使用 ADS131M08。 不过、Collin 正确、ADS124S06和 ADS124S08也是值得考虑的因素。 它们具有更好的噪声性能、但这些器件在前端使用多路复用器、并且速度显著降低(ADC 的最大噪声为4kSPS)。

    对于冷端测量、有很多选择。 您可以将 RTD 用于冷端(尽管三个单独的冷端可能难以布线)。 我认为 LMT70是一个不错的选择。 这是一款精确的温度传感器、其尺寸小到足以放置在任何冷端附近。

    至于电隔离、我想您需要使用 IS07742等器件进行通信。

    如果您对温度传感器和隔离有更多问题、我会在相应的论坛上发布有关这些问题的问题。

    如果您还没有看到热电偶的使用情况、我们有一份应用手册:

    http://www.ti.com/lit/an/sbaa274/sbaa274.pdf

    吴约瑟