This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:最大功率要求

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/896013/adc12dj5200rf-max-power-requirements

器件型号:ADC12DJ5200RF

对于电源模式1:具有前台校准的 JMODE 1 (单通道模式、16通道、8B/10B 编码、DDC 旁路)、三个电压轨 I (VD11)、 I (VA11)和 I (VA19)的最大电流是多少?

数据表第6.6节仅提供25°C 时的典型电流

请告知、

Justen  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justen:

    此产品尚未发布。 最后一个器件在表征中、就像我们说的那样、需要2-3个月的时间、我有这些最终的最大数量。

    我现在会把这些数字作为基础…

    VA19     2A 最大值

    VA11     1.5A 最大值

    Vd11     2A 最大值

    此致、

    Rob