This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4410EVM

Guru**** 2767225 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/896168/afe4410evm

主题中讨论的其他器件:AFE4410

我们正在考虑将 AFE4410EVM 用于  我们正在开发的项目。

我们想知道3个 LED 是否可以使用波长为66nm、805nm 和940nm 的波长。

非常感谢

Barry

Cyban Pty Ltd

澳大利亚墨尔本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    欢迎来到 e2e 论坛。

    Sicne AFE4410在 NDA 下共享、我们希望在 biosensing_afe-support@list.ti.com 上将此讨论脱机。

    此致、

    Prabin