This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:使用 Fluke 753进行校准

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/895160/ads1118-calibration-with-fluke-753

器件型号:ADS1118

您好!

我的客户正在使用 ADS1118进行热电偶温度测量。

他们使用 Fluke 753作为热电偶来校准设备。 Fluke 753用户手册链接如下:

源模式第54页描述了753的热电偶仿真。

如果753被视为100%准确、它们将观察到从 ADS1118测得的温度大约为2C 误差。

1.什么可能导致此错误?

2.如果它们将数据表图50中的上拉和下拉电阻器从1Mohm 更改为2Mohm、则误差可能会降低至1C。 为什么增加上拉和下拉电阻器会有所帮助?

3.是否有增加上拉和下拉电阻值的风险?

4.我们是否有建议的热电偶温度测量电路校准方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    由于误差源通常非常小、因此很难说误差来自哪里。 使用 K 型热电偶时的温度误差为2C、相当于82uV 的误差。 这是室温下的误差、还是在较大范围内? 他们使用哪种热电偶类型? 我将回答您的问题、我们可以通过问题的答案来讨论该错误。

    正如我提到的、可能会有几个错误。 这可能是 ADC 的偏移误差或增益误差的一部分。 这可能是冷端补偿的误差、也可能是流经热电偶电阻引线的偏置电流。

    2.如果上拉/下拉电阻器的变化导致误差的变化、那么这个误差可以是流经这些电阻器的电流、这些电阻器与热电偶引线发生反应。 但是、该电流很小、引线的电阻也很小。 如果客户使用精密万用表、他们可以读取电压并查看每种配置的电压变化量。

    3.我认为将电阻器值提高到2MΩ Ω 不存在风险。 在偏置电流较低的情况下、这可能会略微改变偏置点、并且会略微降低烧毁电压、但不应影响操作。

    4.我没有特定的热电偶测量校准方法。 但是、我会检查几个方面。 首先、能够使用精密电压表进行测量、以便将这些值与 ADC 测量值进行比较。 第二、验证冷端补偿测量是否正确完成。 这将包括测量器件的温度(如果它们使用 ADS1118内部温度传感器来实现 CJC)。 它们还应验证热电偶引线和冷端是否处于同一温度。

    Fluke 753/754确实有一些误差规格、但在大多数情况下、误差规格约为1°C 或更低。

    为了确保这一点、我们确实提供了一些有关 ADS1118和热电偶的应用手册、客户可以查看这些手册。 以下是热电偶指南以及 ADS1118和热电偶的几个应用手册:

    http://www.ti.com/lit/an/sbaa274/sbaa274.pdf

    http://www.ti.com/lit/an/sbaa189/sbaa189.pdf

    http://www.ti.com/lit/an/sbaa354/sbaa354.pdf

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    谢谢。

    我对这篇文章有疑问:

    kΩ MΩ 输入电流、电阻器值的选择范围为500k Ω 至10k Ω。 不同的 ADC 具有不同的输入电流大小。 如果电阻过高、则偏置电流与电阻器的 ADC 输入电流相比变得过小。

    为什么比 ADC 输入电流小的偏置电流不能正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、


    通常、我们使用偏置电阻器将热电偶保持在中间电源(VDD/2)附近。 如果偏置电阻器相同、并且 ADC 的输入电流与偏置电流相比较小、则热电偶将保持在1/2 Vs 附近。

    但是、如果 ADC 的输入电流与流经电阻器的电流相比较大、则两个电阻器不会像中间电源附近的分压器那样设置偏置。 从电阻器中拉出的电流会导致偏置点被拉向接地(如果电流从 ADC 流出、则为电源)。


    吴约瑟