This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:误接线输入保护

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/895547/ads124s08-input-protection-against-miswiring

器件型号:ADS124S08

大家好、

让我向您询问以下主题的其他问题、因为我的客户提供了其他问题。

https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/892181?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ADS124S08

  1. 如果输入电流限制在10mA 以下、保护二极管永远不会超过0.3V?
    如果超过0.3V、则应超出额定值范围、客户需要使用外部二极管...
  1. 数据表 P31显示 "对器件上未选择的输入进行过驱动可能会影响其他输入引脚上发生的转换。"
    即使输入电流限制在10mA 以内、也会出现此问题吗?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MGo-San、

    如果超出器件正常工作范围(建议运行条件)、则可能会出现问题。  您实际上描述了2种可能的条件、但它们都与绝对最大额定值相关。  一个与电流的绝对最大条件相关、另一个与一个小于电流的绝对最大值但仍然超出模拟输入的正常工作范围的运行相关。  例如、模拟输入电压的绝对最大额定值为 AVSS-0.3V 和 AVDD+0.3V、输入电流额定值为+/- 10mA。  为了使 ESD 二极管导通、则已超过模拟输入电压。  在这种情况下、您可能不会超过输入电流额定值、但仍会超过模拟输入电压额定值。

    因此、对于第一个问题、如果电流流经 ADS124S08的 ESD 二极管、则必须将电流限制在10mA 以下。  只有当输入电压超过 AVSS-0.3V 或 AVDD+0.3V 时、电流才会流经 ESD 二极管。  防止导致输入端过压的情况的最佳措施。  这可以通过多种方式实现、其中一些是 TVS 二极管和/或其他二极管阵列。

    对于问题2、您需要查看数据表第7.3节中的建议运行条件、尤其是绝对输入电压。  在 PGA 旁路情况下、电源电压限制为50mV、而不是300mV。  启用 PGA 后、增益为1时、您将限制为 AVSS+0.15至 AVDD-0.15。  由于正常运行条件和绝对最大额定值之间存在相当大的差异、即使通过微型芯片的少量电流也会导致误差。  考虑在不应处理的区域和布线中流动的 mA 电流(其中 nA 为正常值)。  由于输入电压在 ADS124S08内从电源流向流动电流的条件超过300mV、因此这肯定会超过 ADS124S08经测试并已知可正常工作的建议运行条件。  

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bob-San

    感谢您的快速响应和详细解释!

    此致、

    Shota Mago