This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1234:ADS1234:每个通道的 SPS 数

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/895828/ads1234-ads1234-number-of-sps-per-chanel

器件型号:ADS1234

大家好、在 ads1234的数据表中、请注意器件每秒处理80个样本、我的问题是这80个样本是针对4个通道(每通道20个样本)还是针对80个样本
每个通道。

非常感谢您的参与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernesto、

    由于 ADS1234使用多路复用器单独测量四个通道、因此周期时间将从12.5ms (80sps)大幅减少。  ADS1234使用 sinc4数字滤波器、因此在第4次转换完成之前、数字滤波器不会完全稳定。  ADS1234数据表第17页展示了时序、图32显示了多路复用器发生变化时的情况。  首先、在多路复用器变化之后、转换开始之前需要很短的建立时间、变化范围为40-50us。  当有效转换数据准备好从 ADS1234中读取时、DRDY/DOUT 可用作信号。  80sps 数据输出速率下的标称时间为51ms。 因此、当多路复用器发生变化时、DRDY/DOUT 将变为高电平、51.05ms 后将变为低电平、从而发出有效数据可用的信号。  如果多路复用器未发生变化、则 DRDY/DOUT 下一次从高电平转换为低电平的时间将在前一个转换之后的12.5ms 发生。

    加上这个时间、将是在下一次多路复用器更改之前读取转换结果所需的实际时间。  根据 SCLK 速度的不同、该范围可能介于10至50us 或更高。  假设50us、这将添加到51.05ms 中、以便每个通道的时间平均为51.1ms。  因此、要对所有四个输入通道进行转换和读取、每秒大约需要204.4ms 或4.89个测量周期来测量全部四个输入通道。

    此致、

    Bob B