This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:产品选择

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82, DAC38RF82EVM, DAC34SH84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/895527/tsw1400evm-product-selection

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:DAC38RF82、 DAC38RF82EVM、 DAC34SH84、

您好、先生、
您好!

请帮我选择高速 DAC 和信号发生器评估模块

我有一个 TSW1400;兼容的双通道 DAC 的最大输出数据速率是多少?
我假设我至少需要一个10位 DAC。
我相信14位时为9 GS/s、采用 TSW14J56EVM 和 DAC38RF82组合。
我只想确保我可以同时使用9 GS/s 和14位的两个通道、我想知道最大记录长度是多少。
我需要具有尽可能高分辨率的~10 GS/s DAC。
这将是 DAC 和图形发生器 EVM 的组合。


谢谢你

此致、
标记
Sfgvip126@hotmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    将 DAC38RF82EVM 与 TSW14J56EVM 配合使用是当今最快的解决方案。 您可以使用16位输入数据以9GS/s 的速率执行2个通道、但需要 DAC 对复杂数据使用至少8倍的内插。 如果使用实数数据、所需的最小内插值为4倍。

    TSW14J56EVM 能够为每个通道支持高达1G 样本的图形。

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    可与 TSW1400EVM 搭配使用的最快 DAC 是1.5GS/s DAC34SH84。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。