This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8920B:VCM 范围

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8920B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/895693/ads8920b-vcm-range

器件型号:ADS8920B

您好!

我对 ADS8920B 有疑问。
其 VCM 范围模拟输入被指定为 VRE/2 +- 0.1V。  
如果模拟输入 VCM 超出此范围、可能会出现哪种问题?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oba-San、您好!

    如果在建议的共模范围之外运行、线性度将降低。  在查看交流信号时、THD 也会降低30dB 以上。

    器件不会损坏、它仍能正常工作并提供良好的 SNR。  但是、在一个输入保持在 Vref/2的直流电平的极端情况下、另一个输入在0V 至 Vref 之间变化、THD 看起来更像是12b 转换器而不是16b 转换器。

    此致、
    Keith Nicholas
    应用工程师
    精密 ADC 应用