This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我需要用于 TLV5614、TLV2548、ADS7864的 IBIS 模型

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV5614, ADS7864, TLV2548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/895567/i-need-ibis-model-for-tlv5614-tlv2548-ads7864

主题中讨论的其他器件:TLV5614ADS7864TLV2548

我需要下载用于原型电路板仿真的刊头、DA 转换器的 IBIS 模型。

我在 TI 主页上查看了它,但没有描述 ibis 模型的链接。

如果您有、请与我分享。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 TLV5614、我们没有 IBIS 模型。 由于这是一个旧零件、恐怕我们将有任何与此零件关联的模型。 如果有的话、我将与我的设计团队进行核实。

    此外、我认为接口速度不是很高、不是很担心 SI 问题、20MHz。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我们没有用于 TLV2548或 ADS7864的 IBIS 模型。

    此致、