This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:对电源有一些疑问

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/895826/ads1298-a-few-doubts-about-power-supplies

器件型号:ADS1298

你(们)好。

我正在与 ADS1298合作进行一个项目、并查看数据表、我对电源有一些疑问。
首先、指定了两种类型的源、即建议使用不同电压的模拟(AVDD)和数字(DVDD)。 然后、您可以选择以"单极"或"双极"的方式馈送电路、在我的情况下、它将是单极的方式、我在这里有一些问题:

1) 1)是否需要使用两个电源为 ADS1298供电?
2) 2)能否使用数字电源为 ADS1298供电并使 AVDD = DVDD? 因此 AVSS = AGND 并为电路提供3.3V 电源?
3) 3)在本例中、模拟源和数字源之间的具体区别是什么?

为了引导我稍微了解一下我要做的事情、这是一个使用 ADS1298和微控制器(ESP32)的心脏信号监控系统、最初我只使用 ADS1298 (RA-LA-LL)的2个通道、但在执行一些测试后、 我打算增加通道和电极的数量、这就是为什么选择 ADS1298的原因。

您的回答将大大帮助我完成我的项目、并且它能够正常工作。

谢谢你

Rodrigo Beltrán í a。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    如前所述、AVDD 为器件的模拟部分供电、而 DVDD 为器件的数字部分供电。 通过提供多种选项来配置这些电源、设计人员可以获得更大的灵活性。  

    对 AVDD 和 DVDD 使用相同的3.3V 电压源将会很好。 您只需确保电源能够为 AVDD 和 DVDD 提供足够的电流。

    对于 AVDD、模拟输入必须处于 PGA 的共模范围内、在您的情况下、共模范围约为1/2 Vs 或1.65V。 因此、在器件的模拟侧使用双极电源有时会有所帮助、因此输入信号可以集中在 GND 上、也就是1/2 Vs。 有关共模输入范围的更多信息、请参阅数据表。

    DVDD 的电源设置数字信号时钟输入/输出器件的幅度、并且应与 ESP32相同。  

    如果您有其他问题、请告知我们!