This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3441:20MSPS 的设置和保持时间(2线模式)

Guru**** 2897530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/895659/adc3441-setup-and-hold-times-for-20-msps-2-wire-mode

器件型号:ADC3441

您好!

在器件的数据表中、它在表1中列出了所选采样频率(对于2线制模式)的设置和保持时间、但这不包括20MSPS 的值。 我需要使用列出的25MSPS 值、还是可以推断20MSPS 的值? 对于采样率、使用最小值和位时钟周期之间的最坏情况比率、20MSPS 的保持时间设置为2.5ns、保持时间为2.65ns。 这是有效的方法吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我认为2.65ns 的设置和保持时间(2线、20MSPS)是相当保守的值、应该可以。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dan