This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8554:锯齿波形的 THD 性能问题

Guru**** 2845480 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8554, DAC80502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/895503/dac8554-thd-performance-issue-for-sawtooth-waveform

器件型号:DAC8554
主题中讨论的其他器件: DAC80502

您好、先生、

我将 DAC8554用于锯齿波形应用、但 THD 无法满足要求。 我可以选择哪种 DAC 来获得更好的 THD 性能?

下面是 DAC 要求: SPI 接口、至少16位分辨率和 DAC 输出 x2。

此致、

Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、锯齿的 THD 不符合要求意味着什么?  如您所知、锯齿由奇数谐波组成、因此始终会在输出端产生失真、您也可以理论上计算 THD、我相信它的 SQRT (PI^2/8 -1)。

    严格来说、尽管 THD 适用于任何周期性信号、但我很少看到任何人在寻找锯齿波的 THD。

    不会再回到您的要求,您最感兴趣的频率是多少?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    感谢您的快速回复。 频率为60Hz、波形如图1所示。

    我必须设计 LPF,以改善第二、第三...... 基于我们的应用的谐波、但 LPF 不太容易切割2次或3次谐波。 但是、LPF 会导致60Hz 锯齿波形较差、如图2所示。  我的目标是选择更好的组件、以将谐波减少60Hz 锯齿波形。

    此致、

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 我错了,请纠正我的问题。 如果您从锯齿中完全消除第三谐波、它会增加失真? 因为三次谐波是首先产生锯齿的主要因素。

    无论如何、由于您的应用频率为60Hz、我建议继续使用 DAC80502

    www.ti.com/.../DAC80502

    另外、我们还将了解一下非常适合波形生成应用的 MDAC。

    www.ti.com/.../DAC8812

    如果您需要有关相同问题的更多帮助、请告诉我。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    非常感谢。