Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, TIDA-00810, CDCLVC1102
主题中讨论的其他器件: TIDA-00810、 CDCLVC1102.
在使用同步从模式的多器件配置中、不会返回 AD 转换值。
我选择两个 ADC、模式设置为32位、无汉明、从模式。 此外、我使用16MHz 晶体并将数据速率设置为16MHz/2/2/512=7812Hz。 因此、我每7812Hz 周期询问 AD 值、但我无法获得 AD 值。 AD 值为零。
如何获取 AD 值?