This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV571:最大采样频率

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/895431/tlv571-maximum-sampling-frequency

器件型号:TLV571

你(们)好。

我使用的是具有3V 和10MHz 外部时钟的 TLV571。  
在数据表中、它指出最大采样频率为 FRQ/16、即10MHz 时钟为635ksps。
但是、解释配置会使我感到困惑:也就是说、器件需要6个时钟周期进行采样、需要10个时钟周期进行采集... 然后,我需要一个时钟周期来读出-->17个周期,直到可以开始新的采集周期。 或者我解释错误了吗? 读取当前样本时、下一个周期是否已经开始?

请帮助我配置器件以625kSPS 的速率运行。 谢谢! :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rolf、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  TLV571可对6个时钟进行采样 (这是采集 时间) 、然后在10个时钟内转换该采样。  要使用3.3V 电源获得完整的625kSPS、您需要使用外部转换时钟在软件启动模式下运行该部件、请参阅图6。  图6最初显示了用于配置器件的写入访问。  上升/WR 触发采样、转换过程稍后开始 sis 时钟。  转换完成后、您可以读取数据、然后上升/RD 开始下一个采样周期。  该过程从随后开始重复、依次为采样/转换/读取、采样/转换/读取...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Tom!

    这解决了我的问题。 我最初是在浪费一个时钟周期来读取结果、因此我的总采样率降至10MHz/(6+10+1)= 588ksps。

    现在、我有了需要的625kSPS!

    祝你一切顺利。
    Rolf