This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258-EP:有关数据速率的问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1258-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/894290/ads1258-ep-questions-on-data-rate

器件型号:ADS1258-EP

大家好、团队、

我的客户正在使用 ADS1258-EP 进行设计。 他们正在阅读数据表并有一些问题。 请提供以下几点的信息:

  1. 自动扫描模式和固定通道模式的数据速率:我可以看到数据表中提供了这两种模式的数据速率。 根据我的理解、自动扫描模式提供每通道的数据速率、固定通道模式提供总共16个通道的数据速率、因此要计算每通道的数据速率为(固定通道速率/16)。 我想确保我在这里对这些模式的数据速率的理解是正确的。 请确认?

  2. 开关时间延迟–我们是否需要在两种模式中添加开关时间延迟? 我如何知道我应该增加多少时间延迟来计算输出数据速率?

  3. 使用斩波–如果我启用斩波、那么根据数据表公式、自动扫描模式和固定通道模式数据速率是相同的。 因此、我不确定这两种模式下每个通道的数据速率是多少。 这个问题连接到第一个问题。

我要附上数据表的屏幕截图、其中显示了用于计算数据速率的公式。

提前感谢您的支持!

Errol

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    以下是您的问题的答案:

    1. ADS1258-EP 使用 sinc 5滤波器、首次稳定数据需要5个样本。 同一信道上的第二个及后续稳定数据将以1/(数据速率)提供、前提是您未使用全局斩波、延迟且没有输入阶跃。 由于自动扫描模式旨在通过多个通道进行循环、因此 ADC 假设它必须等待这5个样本(加上一些微小的开销)进行每次转换。 因此、当 DR = 11b 时、自动扫描模式下的单通道有效数据为23.7kSPS、即~125kSPS / 5 (假设没有斩波或延迟)。 如果要在自动扫描模式下转换多个通道、则数据速率会减少通道数。 例如、如果您要扫描4个通道、则有效数据速率为23.7/4 = 5.925kSPS/通道。 在固定通道模式下、ADC 不会对外部数据做出任何假设、而是依靠用户来确保输入端有稳定的数据、等待5次转换后数字滤波器稳定等 您可以将其视为更类似于手动模式。 在此模式下、如果您仅在 DR = 11b 时转换1个通道、则第一次转换的数据速率为~25kSPS、而第二次和后续转换的数据速率为125kSPS (假设无延迟、斩波或步进输入)
    2. 可编程延迟通常用于允许外部调节电路稳定、以便 ADC 不对未稳定数据进行采样。 例如、 如果您应用了输入阶跃、外部 RC 滤波器将需要一些时间来实现稳定、而该时间可能大于将多路复用器切换到下一个通道所需的时间。 这就是延迟的有用之处。 数据表中的表6汇总了达到特定分辨率所需的时间常数数量。 延时时间可用于这两种模式
    3. CHOP 获取一个读数、翻转极性、获取另一个读数、然后对其进行平均值计算、因此这类似于 ADC 读取两个不同通道的情况。 根据上面的#1、ADC 每次转换时必须等待5个采样以获得稳定的数据、因此、无论这是自动扫描模式还是固定通道模式、数据速率都是相同的

    如果有任何不清楚的情况、请告诉我

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bryan 的详细解释。 我还有一个关于这方面的问题:  

    1. 对于自动扫描模式、根据数据表、ADC 逐个扫描所有通道、总共有16个通道。 因此,如果禁用了斩波, 则每个通道的有效数据速率(EDR)不应为23.7k/16)。 在固定通道模式下、我们设置需要读取的通道。 例如、如果我们将8个通道设置为在固定通道模式下读取、那么我假设在固定通道模式下、EDR 将为23.7k/8、在自动扫描模式下将为23.7k/16。

    上述计算这些数据速率的假设是否正确?

    谢谢!

    Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    如果您希望在相同数据速率下对同一通道数进行采样、且每个通道仅进行一次转换、那么自动扫描和固定通道模式将提供大致相同的每通道数据速率。 但是、ADC 不会在固定模式下自动等待稳定的数据、这是用户必须手动控制的事情。

    如果您希望以更高的吞吐率对每个通道进行多次转换、则固定通道模式将非常有用、这在自动扫描模式下是不可能的(即使您仅选择了1个通道)。

    布莱恩