This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038:关于 CRC 多项式

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/895229/ads7038-about-crc-polynomial

器件型号:ADS7038

您好!

数据表显示"CRC-8-CCITT 多项式(x ^ 8 + x ^ 2 + x + 1)"。
名称和多项式似乎不同。

CRC-8-CCITT 多项式:(x^8 + x^7 + x^3 + x^2 + 1)
CRC-8-ATM 多项式:(x^8 + x^2 + x + 1)

我们应该使用哪种多项式?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要使用的正确多项式是

    (x^8 + x^2 + x + 1)

    我将研究差异、并根据需要更新数据表。

    此致

    Cynthia