This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS5671EVM:使用单电源(模拟)而不是+/-5V 运行 DAC

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: THS5671A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/894730/ths5671evm-run-the-dac-off-single-supply-analog-instead-of--5v

器件型号:THS5671EVM

我希望使用 THS5671A 将 FPGA 输出转换为定制模拟输入板、但我们对所有组件都使用单电源(+5V)。 DAC 数据表显示、它指定用于5V 模拟电源以及+/-5V、但评估模块似乎需要双电源。 是否可以从单个5V 电源运行评估模块? 如果是、为电路板供电的正确方法是什么? 我还为我们的运算放大器提供了一个2.5V 基准电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kendall、

    如果将5V 电压连接到 J2和 J4的引脚1并返回到 J2和 J4的引脚2、则可以使用变压器输出操作电路板。 如果您想在不使用-5V 的情况下使用此电路板上的放大器、请联系放大器论坛、了解这是否可行。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jim。 我查看了运算放大器数据表、您答对了-它需要至少+/- 4.5V 的电压。 是否可以使用不同的放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kendall、

    我无法回答这个问题。 我们的团队仅支持数据转换器。 请在放大器论坛上发布此问题。

    此致、

    Jim