This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:关于 CS 引脚为低电平后的通道数据

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/894560/ads131a04-about-channel-data-after-cs-pin-is-low

器件型号:ADS131A04

大家好、

 

我们想知道 CS 引脚为低电平后的通道数据。

我们猜、在 CS 引脚为低电平后、Date 始终为 Channel1数据(Case1)。

(然后、我们忽略"DRDY "。)

我的理解是否正确?


 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hide-san、

    正如您提到的、案例1是正确的。 /CS 线将从开始开始进行通信。 ADS131A04非常具体地描述了通信以及每个帧和字中接收到的内容。

    我会注意到、即使在情况1中、也会设置一个警告集、因为帧中发送的 SCLK 不足。 这将显示在 STAT_S 中的 F_FRAME 标志(05h 中的位0)。

    通过设置 STAT_S 中的位、它还会设置来自 STAT_1寄存器的 F_SPI 标志(02h 中的位5)。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph-San、

    感谢您的快速回复。

    我非常感谢你的合作。

    Regareds、

    隐藏