This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60501:DAC60501的代码

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC60501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/894894/dac60501-code-for-dac60501

器件型号:DAC60501

大家好、

我的客户需要 DAC60501的驱动程序代码、我们有它吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢您好、

    我们通常不为客户提供任何驱动程序代码或 C 代码。 您能告诉我客户在连接此器件时遇到了什么困难吗?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    客户希望加快 DAC 的评估速度、以取代竞争对手。 他们希望我们提供代码。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢您好、

    该器件具有标准 I2C/SPI 接口、客户可在数据表中提供所有详细信息来编写代码。 如果您想进行评估,可以订购一个 EVM。  

    一旦增益、我们就不提供任何软件代码。

    此致、

    AK