This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC1128EVM:J18墙上电源适配器的标识

Guru**** 1826780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/894431/ddc1128evm-identification-of-wall-supply-adapter-at-j18

器件型号:DDC1128EVM

尊敬的 TI 技术支持:
我们想为 EVM 板购买最优壁式电源适配器。

J18只接受7V 至10V 的直流电压。 交流/直流适配器的输出电流或额定功率是否有任何限制?

到目前为止、我们已 在实验室应用中使用了一个非常稳定但体积庞大的低压电源。 我们希望选择合适且稳定的交流/直流适配器、以避免任何损坏。  

有任何指示?

谢谢、

Raffaella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raffaella、

     由于 DDC1128 包含在 NDA 中、因此我想将此对话脱机。

    您能否将您的问题连同此 e2e 帖子的参考发送至 ddcxxx-support@list.ti.com?

    最棒的

    Alex