This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:加电序列要求

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/894319/ads7953-power-up-sequence-requirement

器件型号:ADS7953

您好!

我使用的 ADS7953的 VA =+3.3V、VBD =+2.5V。 数据表中显示:"模拟电源始终大于或等于数字电源。"。 这里也有几次问这个问题,但我仍然对不同的答案感到困惑。

http://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/865233?ADS7953-Power-up-sequence --> TI 说不需要上电排序。

https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/498035?Power-up-requirements-of-ADS7953-for-analogue-and-digital-supplies --> TI 说,VA 应提前或同时通电。

https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/839210?ADS7953-Timing-sequence --> TI 说最好先打开 VA,否则芯片会运行异常。

https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/476201?ADS7954-Power-on-sequence --> TI 说,理想情况下,VA 和 VBD 会一起斜升,但 VA 始终更大。

我的问题是:

  • 我首先为 VBD 打开+2.5V、VA 为0V。 然后、在5ms 延迟后、+3.3V VA 打开并稳定。 1秒后、我开始通过 SPI 进行通信。 我有什么问题吗? 我是否必须按顺序打开电源以确保 Va > VBD 始终打开或关闭?

此致、

Zeki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zeki、

    您认为其中存在一些不一致之处是正确的、但有一点似乎是一致的、并且符合数据表的要求、即 VA 需要始终大于或等于 VBD。 你列出的第一个帖子是我的回复、应该详细说明这一点。

    如果 VBD 在 VA 之前完全斜升、则器件的行为尚不清楚、但我预测在此期间会有更大的电流消耗。 这并不意味着一旦两个电源都稳定、器件将开始正常运行。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    感谢您的快速响应。

    然后、我了解在这种情况下器件可能会发生故障、甚至会损坏。 并且在电源稳定后不能保证正常运行。

    总之、是的、ADS7953需要上电序列。 是这样吗?

    此致、

    Zeki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源确实有相应的要求、VA 需要始终大于等于 VBD、这包括加电