This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1336:时钟输入详细信息

Guru**** 2912690 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/893981/amc1336-clock-input-details

器件型号:AMC1336

大家好、  

正如所述、AMC1336可用于通过数字输出进行电压测量、因此我的客户对此器件有疑问。

1) 1)时钟输入是否代表任何类型的触发、或代表"心跳"功能?  

2) 2)时钟输入中的频率抖动可能导致错误的数字转换?

3) 3)时钟输入是否可用于提高特定电压电平上的分辨率? 例如、通过过零时。

4) 4)时钟输入是否可以在它们可能进行的所有隔离式电压测量之间共享?

5) 5) IC 的分辨率性能如何? 它作为温度的函数会发生多大的变化?

6) 6) TI 是否有多通道精密多路复用器可供选择、即通道间的非隔离式多路复用器、它们可以在隔离 栅之前设置所有非隔离式调节电路、然后使用多路复用器提供读数?

感谢您的支持、希望很快能收到您的回复。  

此致、

奥比那。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Obinna、

    1.我不能完全确定"心跳"功能的含义。 应向 CLKIN 引脚提供一个连续方波时钟信号、该信号在 DVDD 和 DGND 之间交替、占空比为50%。

    2.如果抖动足够差、输出将变得无用、但它主要取决于位流的过滤方式。 一个采样在一个时钟边沿上进行、并在下一个时钟边沿上进行转换(每个时钟周期一个采样和转换周期)。  这些样本会累积在数字滤波器中、然后根据过采样率(数字滤波器中的 OSR 设置)以更新速率抽取至某些最终数据字。  请参阅此 E2E 主题: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/890938。  对于真正的高性能/高速器件、您可能会看到一些性能下降、但它不应成为 AMC1336的一个重大问题。  

    3.‘,在不同的点更改时钟速度不会提高性能。是的,如果您提高速度,则会同时增加要平均值’的样本数。  其效果是以较低的数据速率进行分辨率更高的转换。  但是,由于滤波器正在持续采样,因此您不能简单地即时更改 OSR,您必须停止并重新启动滤波器。

    4、是的、多个隔离式调制器的时钟输入都可以从单个时钟输出驱动、如果要同步多个通道、这一点至关重要。 CMOS 负载效应最终会限制您在没有缓冲器或时钟转接驱动器/计时器的情况下能够驱动的器件数量。

    5、分辨率实际上是由解码比特流的数字滤波器决定的,更具体地说是过采样率。 温度主要影响偏移和增益误差。  AMC1336具有内部基准和一些 SiCr 电阻器、这些电阻器会在位流到达数字滤波器之前影响偏移/增益漂移。  请查看数据表 、其中包含有关第8页和图13、15、20中偏移和增益误差漂移的信息。

    6. TI 提供多种精密多路复用器选项。 您可以在此处查看它们 :http://www.ti.com/switches-multiplexers/analogue/overview.html、或在开关和多路复用器论坛上提问: https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers/f/388。 为了澄清一下、是否要将高侧不同电流感应元件的输出多路复用到单个隔离式调制器? 还是减少所需的隔离式调制器数量?  使用多路复用 Δ-Σ 转换器时需要记住的一点是、如果 CH0与 CH1上的信号完全不同、则在开始采样 CH1时、必须留出时间让 CH0信号在滤波器中刷新。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

     

    感谢您提供全面的反馈。 我的客户对第一件商品有其他意见/问题。 希望您也可以在这里解决这个问题。  

    1:

    心跳是 IC 的一些信号,表明“IC 应该工作”。

    时钟频率应该是多高?

    是否有任何推荐 值? 或者更多地介绍测量信号的频率是如何的?

     具有低时钟频率是否有任何缺点?  

    您对模拟滤波器有何看法?

    谢谢。  

    此致、  

    奥比那。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Obinna:

    CLKIN 是一个输入、因此它不提供任何有关 AMC1336是否工作的反馈。 器件运行需要时钟输入、否则将不会发生转换。

    请让客户查看数据表。 开关特性部分显示了 CLKIN 引脚的建议频率范围、该范围因器件的 AVDD 而异。 在任何情况下的最大值都是21Mhz。

    建议值通常取决于输入信号的频率和所需的分辨率。 时钟频率应足够高、以保持您所需的过采样率(OSR)。 例如、如果所需的 OSR 为256、则需要确保时钟频率至少是信号奈奎斯特频率的256倍(最大信号频率的2倍)。

    调制器输出被设计成馈送到能够提供数字滤波以捕获数据的处理器中、因此不建议使用模拟滤波器。

    此致、