This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:具有不同时钟的多器件配置

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/894982/ads131a04-multiple-device-configuration-with-different-clock

器件型号:ADS131A04

大家好、

数据表建议多个 ADS131A04配置应共享相同的时钟、我是否知道如果每个器件都有自己的时钟、而所有时钟的频率都相同、会发生什么情况?

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、


    我认为您不能使用不同的时钟运行多个器件(一个具有异步中断模式、另一个处于同步从模式)。 使用两个单独的晶体或振荡器时、即使差异是百万分之低、它们也可能会有所不同。

    在任何同步模式下运行时、时钟需要精确、其中/DRDY 输入用于显示转换已同步。 当使用相同的时钟时、处于异步中断模式的器件基本上是主器件。 主器件的/done 线路充当从器件的/CS。 主器件的/DRDY 充当输出、将其馈入从器件的/DRDY 以显示同步。 如果/DRDY 未同步、则从器件会尝试重置整个滤波器并显示错误。 如果器件时钟未完全同步、那么我认为您根本不会从从器件获取任何数据。


    吴约瑟