This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:ADS1018-Q1:模拟输入引脚上的输入泄漏电流

Guru**** 2514915 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120, ADS1018, ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/895061/re-ads1018-q1-input-leakage-current-on-analog-input-pins

主题中讨论的其他器件:ADS1120ADS1018ADS1118

您好、Joseph、

我还对输入泄漏电流感兴趣。 但该电流是由保护二极管(如数据表中的图8所示)而不是电容器引起的! 我已经在 sbaa355应用手册中找到了一个典型值:

'根据典型特性曲线、绝对输入电流为250nA、具体取决于温度、输入电压和输入通道。'

我们希望在我们的新产品中使用此 ADC、该产品可在宽温度范围 (-40°C + 85°C)内工作、输入端具有相对较大的电阻器。 在大电阻器上、输入偏置电流可能会导致明显误差、因此该参数很重要。  您能否提供有关偏置电流的更具体的特性? 这对我们非常有帮助。

感谢您的提前帮助!

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    我将把它拆分为它自己的帖子。

    首先、我想指出的是、您参考的应用手册(SBAA355)是指 ADS1120而不是 ADS1018。 如果您希望应用手册与 ADS1018更加一致、(SBAA354)将使用 ADS1118、这是 ADS1018的16位版本。

    正如我之前提到的、SBAA355引用了 ADS1120、它确实在数据表的典型特性曲线中提供了特定输入电流的详细信息。 如果您查看这些曲线、您可以看到绝对输入电流和差分输入电流。 我想我刚刚获得了图18中所示的最大电流。 我会注意到、这是一个相当极端的点、输入接近正电源且温度为125C。

    同样、ADS1018是一款不同的器件。 我没有关于器件输入泄漏的任何特定数据。 但是、85C 是一个温度相当低的温度、会有明显的泄漏。 在高温下、二极管的电流通常呈指数级上升。 即使查看 ADS1120曲线、与125C 曲线相比、85C 仍然很小。

    吴约瑟