您好、Joseph、
我还对输入泄漏电流感兴趣。 但该电流是由保护二极管(如数据表中的图8所示)而不是电容器引起的! 我已经在 sbaa355应用手册中找到了一个典型值:
'根据典型特性曲线、绝对输入电流为250nA、具体取决于温度、输入电压和输入通道。'
我们希望在我们的新产品中使用此 ADC、该产品可在宽温度范围 (-40°C + 85°C)内工作、输入端具有相对较大的电阻器。 在大电阻器上、输入偏置电流可能会导致明显误差、因此该参数很重要。 您能否提供有关偏置电流的更具体的特性? 这对我们非常有帮助。
感谢您的提前帮助!
Peter