您好!
我将使用 ADS1294R 推出一款新电路板。 但是、启用内部基准并将其设置为2.4V (我使用的是3V 模拟电源)时、VREFP 引脚仅会在几秒钟内进入正确的电压(具体时间会有所不同)。 请参阅随附的图片。 第一个上升是在复位电路板后。 第二个是在我将寄存器3重新编程到0b11001100之后。 该引脚具有数据表中建议的电容器。 有没有关于这种情况发生的原因的想法?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我将使用 ADS1294R 推出一款新电路板。 但是、启用内部基准并将其设置为2.4V (我使用的是3V 模拟电源)时、VREFP 引脚仅会在几秒钟内进入正确的电压(具体时间会有所不同)。 请参阅随附的图片。 第一个上升是在复位电路板后。 第二个是在我将寄存器3重新编程到0b11001100之后。 该引脚具有数据表中建议的电容器。 有没有关于这种情况发生的原因的想法?
谢谢
尊敬的 Alex:
我假设两个电路板的软件相同、因此我不认为这一定是问题所在、对 BIOS FAQ 的一个关于验证您的器件的正确功能的好帖子: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/772058/2855202
最好验证您的 VCAP 电压是否正确-可能是您的加电例程中存在不同布局的时序问题。
这种行为(以及电压如何稳定至~100mV)使我认为可能是某个意外短路。
您是否在所有 BGA ADS1294R 电路板上或仅在电路板上看到此行为?