This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:引脚/DRDY 奇怪输出。

Guru**** 2973090 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/894594/ads1292r-pin-drdy-strange-output

器件型号:ADS1292R

大家好、

我知道 ADS1292R 在加电时处于 RDATAC 模式、因此 DRDY 引脚将根据所选频率连续生成脉冲。

当我使用它时、我发现我可以读取和写入寄存器。 但是、当我完成寄存器配置并发送 RDATAC 和 START 命令时、DRDY 脉冲在加电步骤中的性能会有所不同。

以下是我从逻辑分析仪获得的结果:

  

     

   

   

   

我认为这种 DRDY 脉冲应该是正确的、而这正是上电后引脚 DRDY 生成的脉冲:

这是我发送 RDATAC 和 START 命令后生成的引脚 DRDY:

频率均为250Hz、因为我将 CONFIG1设置为0x01。

是否存在我忽略或配置错误的情况?

感谢你的帮助。

Yuhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuhang、

    显示 DRDY 脉冲高电平的第二张图片是正确的。 上一张图片显示了器件在正确配置之前的行为、应忽略该行为。 有关加电正确编码流程的更多信息、请参阅 BIOS 常见问题解答和数据表。  

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/772058/2855202

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    谢谢你。 我现在已经解决了我的问题。