This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:在级联模式下同步

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ISO7763-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/894612/ads1299-synchronize-in-cascaded-mode

器件型号:ADS1299
主题中讨论的其他器件: ISO7763-Q1

您好、TI 支持团队、

我正在设计一个具有三个 ADS1299-8处于级联模式的电路。

因此、ADS1299共用 DOUT、DIN 和 SCLK 并具有单独的!CS1…3信号。

其 CLK 引脚全部由外部 CLK (2.048Mhz)通过 ISO7763-Q1隔离 IC 驱动。

我只将一个 DRDY 信号连接到处理 SPI 的微控制器、因为在通过 START 进行同步后、所有 DRDY1…3应同时触发。 之后、我将依次通过提供 CS1、CS2和 CS3来读取每个 ADS1299。 这应该起作用、因为如果 CS 未置位、DOUT 处于高阻抗状态。

同步 ADS1299的一种方法是组合所有起始引脚并使用 GPIO 引脚驱动它们。

我是否可以同时使用 CS1、CS2和 CS3并通过 SPI 发送 START 命令?
这是否起作用? 当有一个芯片选择时、共享 DIN 会发生什么情况? 我不知道 ISO7763-Q1的驱动能力。

谢谢、此致、

Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominik、您好!

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    您描述的两种同步方法都可以使用。 如果您要将启动运算代码发送到所有三个器件、每个 DIN 引脚将拉取最大值+/-10uA。 您可以先发送 START 命令以开始转换。 在 ADC 转换期间发送 START 命令将重新启动并同步器件。

    图40说明了 START 命令与新数据可用之间的稳定时间。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan、

    好的、这将释放微控制器的一个额外 GPIO 引脚。

    非常感谢!