This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:校准过程

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/894421/ads54j60-calibration-process

器件型号:ADS54J60

尊敬的团队:

我的客户在 ADS54J60中遇到高温杂散。

它们的输入信号是交流耦合的。 它们现在不会冻结校准。

他们正在研究校准过程、我们想了解我们应该如何操作它。

您能描述 ADS54J60校准的正确过程吗?

我们按照9.1.4.1和9.1.4.2部分的数据表进行操作,并尝试了解是否必须冻结直流偏移校正器?

我们是否需要读取校准值并稍后将其写回?

此致、

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    这些杂散的频率是多少? 对于大多数应用、 冻结直流偏移校正是通过直流耦合设计实现的。 我认为您不想使用交流耦合设计冻结此校正。 ADC 的采样频率是多少、如果发现 这些问题、会是多少?

    过去、我和另一位客户看到过这样的问题 、问题是在较高温度下采样时钟振幅降低了。 出现  问题时、他们能否检查 ADC 的时钟?  

    此致、

    Jim