This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL065:改变采样率

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL065, ADS7808, ADC12010, ADS7142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/894286/adc12dl065-varying-the-sampling-rate

器件型号:ADC12DL065
主题中讨论的其他器件: ADS7808ADC12010ADS7142

大家好、我想知道如何改变 ADC12DL065采样率。 我的´m 设计需要根据系统条件以差分采样率执行数据采集。 我的系统需要采样率、采样率可以从0.1s 到0.1us 不等。  

如何使用 ADC12DL065执行此操作? 它的´s 率是否固定为65MSPS?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表的第10页、ADC12DL065的最小采样率为15MSPS。 我正在与同事一起查看我们是否有一个支持10Hz 至10MHz 采样率的 ADC。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会等待您的食食。 此外、如果要使用采样率介于10Hz 至10MHz 之间的系统、我会非常感激。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有可支持此采样率范围的 ADC。 如果您能够提供更多信息(所需的位分辨率、输入信号频率、输出数据接口、应用)、我可能会提供更多帮助。 输入频率是否保持不变? 是什么推动了对更改采样率的需求?

    我们有许多 ADC 可以以10MSPS 采样。 如果您需要12位、您可以从 ADC12010开始、它可以在100kHz 至10MSPS 之间进行采样。 您可能有一个多路复用器、该多路复用器从高速 ADC 切换到低速 ADC (如 ADS7808)。

    除此之外、您可能能够以最高速度进行采样、并以数字方式将数据抽取至所需的数据速率。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    ´m、我正在设计一个系统、其功能之一是在0.1Hz 至100kHz 范围内执行频率扫描(电流正弦波形)(较高的频率会更好、但如果我得到100kHz、就可以了)。 在此系统中、我必须测量电流和电压、以计算每个频率点的阻抗。  

    我想执行一个可解码的频率扫描。

    我´m 12位或更高版本的转换器。 电流值较低、因此我必须进行一些信号调节。

    此时、我需要使用该频率扫描将电流和电压信号转换为数字信号。 我正在寻找一个具有两个 ADC 的 ADC、因此我可以同时对两个信号进行调频。

    我必须了解如何更改 DAC 采样率、以便可以为每个信号周期获取100个样本。

    此致、

    Houlari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Houlari、

    如果您愿意在0.1Hz 至100kHz 的范围内采样、我认为可以使用 ADS7142 (12位、2通道(单端输入))来完成此操作。 我将再次与同事核实、以确保这是您的应用的最佳选择。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、要获得100个样本的完整周期表示以及100kHz 频率信号、我需要0.1us 的采样周期或10MHz 的采样频率。

    这´s 我为什么要查看该采样率。

    此致、

    Houlari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Houlari、

    好的、我认为我误解了您将对高达100kHz 的输入信号进行采样。 在这种需要100个样本的情况下、我认为我们无法通过单个 ADC 解决方案支持您的应用。

    此致、

    Dan