This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8363:ADS8363

Guru**** 2514815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/894195/ads8363-ads8363

器件型号:ADS8363

您好!

环境:

全 差动

 2.半时钟模式

M1和 M0 = 0

VCC = 3.3V

5.参考 DAC 设置为1.65V (REFDAC1 = 2AC)  

VIN_P=0 VIN_N=0.5V

是否可以将电压(+)插入负引脚并将接地/悬空至正引脚? (pcblank 限制)。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Porat、

    感谢您的发帖。

    每个输入引脚上的绝对电压范围为-0.1V 至 AVDD + 0.1V、相对于 AGND。 因此、您可以对任一通道的负输入引脚施加0.5V 电压。 我不建议将正输入引脚悬空。 ADC 将始终在 INP 和 INN 之间进行差分转换。 如果您的应用仅使用一个输入、那么我建议将 ADC 配置为伪差分模式。 您的输入信号将连接到 CHx0/1/2/3、而 CMx 将是连接到第二个 ADC 输入的共模。

    此致、