This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:LMK04832的时钟方案

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, LMK04832, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/894037/adc12dj3200-clocking-scheme-with-lmk04832

器件型号:ADC12DJ3200
主题中讨论的其他器件: LMK04832LMX2582

大家好、我想由专家提出一个想法、看看它是否有意义。

我想使用在子类0中运行的单个 ADC12DJ3200进行设计。 我想在单环路配置中使用 LMK04832。 我将使用 VCO1、以便能够以3200MHz 直接为 ADC 计时、然后以160MHz 馈送 MGT 参考时钟。 这听起来是否合理?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlesw、

    是的、您的想法应该可行。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    感谢您的确认!

    还有一个问题、我看到的一些参考设计使用 LMX2582来驱动 ADC12DJ3200上的采样时钟。 如果可以直接使用 LMK04832为 ADC 计时、为什么需要 LMX2582?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlesw、

    LMX2582 具有比  LMK04832更高的输出摆幅和更佳的相位噪声。

    此致、

    Neeraj   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj 很有道理。 谢谢先生!