This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1231:扩展应用

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/894163/ads1231-scale-application

器件型号:

您好!

请按如下所示检查客户问题。 谢谢。

应用:扩展

1。SG1~SG4是50kg,负载单元,、因此它可以从我的工作台测试中测量总200kg、E (DC-5V)、E -(GND-0V),OUT+(AINP)、OUT-(AINN),当我同时按下 SG1~SG4负载单元并使用仪表检查 OUT+和 OUT-电压变化时、电压仅为0.003V 正确吗?

2.如何设置 ADS1231增益?

3.如果使用 MCU GPIO (DOUT)、GPIO (SCLK)、则有一个24位数据,如果增益设置正确,我能得到1Kg~200kg 结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lynn、

    请参阅下面的我的回答。

    此致、

    Bob B

    [引用用户="Lynn Chen "]

    器件型号: ADS1231

    您好!

    请按如下所示检查客户问题。 谢谢。

    应用:扩展

    1。SG1~SG4是50kg,负载单元,、因此它可以从我的工作台测试中测量总200kg、E (DC-5V)、E -(GND-0V),OUT+(AINP)、OUT-(AINN),当我同时按下 SG1~SG4负载单元并使用仪表检查 OUT+和 OUT-电压变化时、电压仅为0.003V 正确吗? [BOB]桥的设计缺少大量信息。  电桥似乎由多个应变仪组成、而不是"测压元件"。 如果元件是真正的测压元件、则每个测压元件将具有激励和输出连接。  此外、称重传感器不仅具有容量、而且具有以 mV/V 为单位的灵敏度、这决定了称重传感器的输出电压在最大容量下为激励电压。  如果元件实际上是50kg 称重传感器、那么对于平台类型测量、我通常会看到元件是并联的。  因此、要知道3mV 输出是否合适、我需要了解有关称重传感器本身、它们的实际连接方式以及实际应用的重量的更多信息。

    2.如何设置 ADS1231 增益?[Bob] ADS1231具有128的固定增益。

    3.如果使用 MCU GPIO (DOUT)、GPIO (SCLK)、则有一个24位数据,如果增益设置正确,我能得到1Kg~200kg 结果?这取决于称重传感器配置的实际灵敏度、但最 有可能测量1kg 到200kg、但所需的分辨率不清楚。 如果希望测量200kg、分辨率为1g、则该测量将需要200,000个无噪声计数、这将很难实现。

    [/报价]