This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808A:PCB 布局中 INPx 和 INMx 引脚下的隔离区域

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832, AFE5808AEVM, AFE5808, AFE5816, AFE5808A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/893726/afe5808a-isolation-area-under-inpx-and-inmx-pins-in-the-pcb-layout

器件型号:AFE5808A
主题中讨论的其他器件:AFE5832AFE5808AFE5816

您好!

我已经看到、AFE5816和 AFE5832等高级超声波前端的一些数据表规定、必须在 PCB 布局中保护 INPx 和 INMx 引脚、使其与接地平面和电源平面隔离。 但是、AFE5808A 中似乎不需要该区域、或者至少未将其焊接到 AFE5808AEVM 布局中。 是否必须/建议也使用此器件保持这种隔离?  如果是、电源平面和接地平面中是否都需要该区域、或者仅在电源平面中需要该区域、如 AFE5808数据表中所示?

此致、
C.J.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 AFE5808A

    我们很快就会回答您的问题。

    再次感谢您!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关您的问题、请参阅 AFE5808A 数据表第77页图96。

    ================================================================================================

    AFE5808A 也要求提供类似的器件。 隔离效果也会更好。

    ===================================

    谢谢!