This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:外部基准设置

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08, ADS114S08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/893997/ads114s08-external-reference-settings

器件型号:ADS114S08

您好!

我被赋予了一个 ADS114S08、它使用连接到 REFP0的2.5V 外部电压、我认为它是冗余的、因为它已经有一个内部基准。 一个新的应用出现了、我为一个提供3V 电压的应用切换了外部混响。 在通过向输入端施加外部电压来测试 ADC 时、我会得到大约0.5V 的偏移。  

我想知道 ADC 是否仍在使用2.5V 基准。 ADC 是否默认使用内部基准? 在使用外部基准时是否遗漏了额外的步骤? 请提供任何援助。

此致、

Miguel Partida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    默认上电配置是使用 REF0输入对和内部基准断电。  如果最初2.5V 基准与3V 交换、那么输出代码将相对于3V。

    • 您有原理图吗?  
    • 您能告诉我输入端施加了什么电压吗?  
    • 您使用的是哪些模拟输入?  
    • 对于施加的输入电压、您看到的输出代码是什么?
    • 您能告诉我您使用的寄存器设置吗?
    • 您是否碰巧在使用 ADS114S08EVM?

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我上传了原理图、其中 Vdd 为3.3V、vaa 为4V。

    我将施加三个电压输入

    ADC1_CH6为2.5V、但电压为2.08V

    ADC1_CH7为4V、但看到3.326V

    ADC1_CH9为2.2V、但电压为1.832V。

    电流寄存器 SDI

    REF 0000 0000

    数据速率0011 0100

    PGA 0000 100

    INPMUX 0000 1100

    我不会将 EVM 用于此应用。 如果您有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    我真的需要查看 ADS114S08的输出代码、而不是转换为电压值、因为可能存在一些未看到的计算问题。

    我在原理图中看到了几个问题。  首先、从 AVDD 到 AVSS 之间至少需要330nF 的电容。  其次、很难从原理图中得知、但 REFN0不能悬空、应连接到 AGND (AVSS)。

    您如何连接外部电压源,特别是(-)引线连接在何处?

    您的寄存器设置显示您正在使用 AIN0和 AINCOM。  AINCOM 连接到3V、AVDD 电源为4V。  那么、什么连接到 AIN0?  根据您的输入选择、根据有关 AINCOM 的原理图、我不会期望2.5V 输入或2.2V 输入具有正输出代码。  对于 PGA 设置、您缺少一个数字、但我将假定正在使用的配置是 PGA 旁路和禁用。

    因此、当使用设置为3V 的 AINCOM 和4V 的 AVDD 时、您的输入测量范围为1V 正电压和3V 负电压、因为您的测量称为 AINCOM。

    此致、

    Bob B