This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:与比例式2线或3线 RTD 测量的 ADS1148/ADS1248对比?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS1148, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/893975/ads124s08-vs-ads1148-ads1248-for-ratiometric-2-wire-or-3-wire-rtd-measurement

器件型号:ADS124S08
主题中讨论的其他器件:ADS1248ADS1148

团队、

我们有几个配套资料、用于使用 ADS1148/ADS1248进行2线至4线 RTD 测量。
例如 TIDA-00110

- ADS124S08是否可以使用精确的3线拓扑?
-如何使用 ADS124S08进行双线测量? 可以处理多少个通道?
-您是否有一些方框图可供此类应用共享?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    请参阅 SBAA275、它是《RTD 测量基本指南》、该指南在示例中主要基于 ADS124S08。  查看完文档后、如果您有任何疑问、请提问。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    谢谢!
    我没有看到任何对 ADS124S08的引用、因此我不确定它是否100%应用。

    此外、ADS124S08还具有 AINCOM (用于单端测量的常用模拟输入)输入。
    ADS1148/ADS1248解决方案相比、它是否有助于处理更多的 RTD 通道?

    提前感谢。

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    ADS124S08上的 AINCOM 与任何其他模拟输入相同。  ADS124S08是 ADS1248的升级版本、是用于新设计的首选器件。  RTD 测量基本指南中显示的所有设计均可使用 ADS124S08实现。  所示的任何 ADS1248/ADS1148设计也可与 ADS124S08搭配使用。  由于 ADS124S08具有更多的输入通道、因此与 ADS1248相比、可以连接更多 RTD。

    图15-17中的应用指南显示了可连接的 RTD 数量的一些示例。  如果使用外部多路复用器将电流引导至各种 RTD、则还可能存在一些其他组合 、这些组合将增加可连接的可能 RTD 的数量。  例如、使用一个针对 IDAC 电流的外部多路复用器(通过 AINCOM)、您可以连接多达六个2线或4线 RTD (使用输入 AIN0-AIN11)。  

    此致、

    Bob B