主题中讨论的其他器件:ADS1248、 ADS1148、
团队、
我们有几个配套资料、用于使用 ADS1148/ADS1248进行2线至4线 RTD 测量。
例如 TIDA-00110
- ADS124S08是否可以使用精确的3线拓扑?
-如何使用 ADS124S08进行双线测量? 可以处理多少个通道?
-您是否有一些方框图可供此类应用共享?
提前感谢、
A.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、
我们有几个配套资料、用于使用 ADS1148/ADS1248进行2线至4线 RTD 测量。
例如 TIDA-00110
- ADS124S08是否可以使用精确的3线拓扑?
-如何使用 ADS124S08进行双线测量? 可以处理多少个通道?
-您是否有一些方框图可供此类应用共享?
提前感谢、
A.
尊敬的 Bob:
谢谢!
我没有看到任何对 ADS124S08的引用、因此我不确定它是否100%应用。
此外、ADS124S08还具有 AINCOM (用于单端测量的常用模拟输入)输入。
与 ADS1148/ADS1248解决方案相比、它是否有助于处理更多的 RTD 通道?
提前感谢。
A.
AnBer、您好!
ADS124S08上的 AINCOM 与任何其他模拟输入相同。 ADS124S08是 ADS1248的升级版本、是用于新设计的首选器件。 RTD 测量基本指南中显示的所有设计均可使用 ADS124S08实现。 所示的任何 ADS1248/ADS1148设计也可与 ADS124S08搭配使用。 由于 ADS124S08具有更多的输入通道、因此与 ADS1248相比、可以连接更多 RTD。
图15-17中的应用指南显示了可连接的 RTD 数量的一些示例。 如果使用外部多路复用器将电流引导至各种 RTD、则还可能存在一些其他组合 、这些组合将增加可连接的可能 RTD 的数量。 例如、使用一个针对 IDAC 电流的外部多路复用器(通过 AINCOM)、您可以连接多达六个2线或4线 RTD (使用输入 AIN0-AIN11)。
此致、
Bob B